Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04828
我们生成了 SPI 日志并集成了 cafe 库。 但我们有几个问题:
如 AFE79XX_Latte_UserGuide.pdf 中所述、我们生成了 SPI 日志。 我们使用 了 logFormat=0x01。 这将生成与 PDF 中所述语法完全相同的文件。 但不幸的是、咖啡库不支持此格式的解析器。 我只有 configAfeFromFileFormat0或 configAfeFromFileFormat5解析器与格式编号或使用的语法不匹配。 我缺少什么吗?
2.为了能够继续,我根据现有实施编写了自己的解析器。 这看起来工作正常并正确回放日志。 我们仍然无法完全配置器 件、因为回放在//开始过程的很早的时候停止:检查 Efuse ->错误:ReadCheckFail:0x0150[0:3]= 0x000f。 还有其他需要做的吗? 我目前只为电路板加电、然后开始播放 SPI 日志。 我仅实现了 baseFunc: DEV_SPI_WRITE、 DEV_SPI_READ 和 waitM。 据我了解、在 SPI 日志回放期间不需要其他寄存器。 我同时启用 BreakAtPollFail 和 BreakAtReadCheckFail。
3.对我来说,咖啡馆图书馆看起来不是已经完成,就是版本错误。 主要是因为解析器格式不匹配。 或者 logFormat 是否有其他未记录的选项?
4.咖啡库的维护/发布周期是如何运作的? 是否有定期发布? 是否可以在库的新版本可用时通知我们? 现在、我只能在 安全 资源中看到 C_libraries_CAFE2p5.zip。
提前感谢您帮助我们解决这些问题。
BR Christian