This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:通道延迟

Guru**** 2475445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1168487/afe7769-channel-latency

器件型号:AFE7769

大家好、

       如标题所示,TX/FB/RX 通道的总链路延迟是多少? 以下 Excel 中的全速率是多少?

       

       延迟是否随接口数据速率和 LMFS 参数的不同而变化?  Tx 数据速率= 491.51MHz 和 Rx 数据速率= 245.76MHz 的情况如何?

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adrian

    我们将要求设计团队提供有关整体延迟的指导。 请告知准确的 LMFS 设置、以便团队可以模拟延迟。 这是否与 WebEx 团队分享的最新用例相同? 请发送 JESD204C LMFS 模式的确切要求以及通道速率、以便我们跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    另请告知其确切的带宽/DDC/DUC 设置。 我们可能还需要收集 DDC/DUC 路径的延迟、以便您完成延迟计算。

    -Kang