This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:用于信号完整性测量的 IEEE 1500接口

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, DAC38RF89, DAC38RF89EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1165371/dac38rf89-ieee-1500-interface-for-signal-integrity-measurements

器件型号:DAC38RF89
主题中讨论的其他器件:DAC39J84

我们想描述千兆收发器通道的信号完整性。

我找到了这个线程、该线程描述 了 DAC39J84通过 JTAG 使用 IEEE 1500接口的情况。

e2e.ti.com/.../2309533

它已链接此文件

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/220/DAC38J84-RX-Tests-_2D00_-Version-1p1.pdf

DAC38RF89是否有类似之处? 或者文档对于该器件也是准确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我们将对此进行研究、并在接下来的1-2天内为您提供答案。

    谢谢、

    Geoff Roth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    请查看随附的文档。  如果您有兴趣继续使用此软件、我们可以通过 TI Boxe2e.ti.com/.../Eye-Scan.pdf 为您提供该软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此软件是否需要使用 TSW14J56? 如果没有、我需要什么信息来在 FPGA 上配置我们的 JESD 内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    连接到 DAC38RF89EVM 的任何 FPGA 平台均可用于此测试。 该设置仅需要 DAC 和 FPGA 之间的有效链路。 我们发送的文档中显示了一个示例(LMF = 841、数据速率= 737.28Msps、SerDes = 7372.8Gbps)。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到谢谢。  

    我们的目标是对我们的设计实现运行眼图扫描、而不是在 EVM 上运行眼图扫描。 对不清楚这一点表示歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您访问电路板上的 JTAG 引脚、这应该不会是问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在原始帖子中提到的、我找到 了 DAC39J84的此文档、其中介绍了该过程。   /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/220/DAC38J84-RX-Tests-_2D00_-Version-1p1.pdf


    这对于 DAC38RF89是否准确? 如果不是、我们的器件是否有类似的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、本文档对 DAC38RF89有效。