This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/772131/ds280df810

主题中讨论的其他器件:DS280DF810EVMDS280DF810

我想澄清一下:

开始时、Tx0连接到 Rx1、Tx1连接到 DS280DF810EVM 评估板上的 Rx0、通过捆绑电缆、Tx0和 Rx1通道的寄存器使用评估板 DS280DF810EVM 的程序进行配置、 其中 Tx0是 PRBS 发生器、Rx1是接收器、接收到眼图、但在 Tx1和 Rx0通道的寄存器中未记录任何内容。

然后、绘制了一个板来生成 PRBS 序列并评估在 DS280DF810芯片上构建的接收通道上的眼图。 此时 Tx0通道用于生成 PRBS、Rx1通道用于接收 PRBS。 DS280DF810微电路的发送器和接收器使用环回模块通过相应的连接器相互连接。 我们的电路板使用了 DS280DF810EVM 调试板的寄存器设置。 但无法获得眼图。

在评估板上进行了一个实验:在我们设法获得眼图的版本中、禁用 Tx1->Rx0对、Tx0像我们板上一样连接到 Rx1。 我们对我在字母开头所描述的变量应用相同的寄存器设置。 同时、眼图正在分崩离析。

为什么会发生这种情况?

可能没有配置某些模式?

或者 、对于同一组中的一个发送器和接收器拓扑中的应用、必须连接两对一组(例如、TX1->Rx0、Tx0->Rx1)?

  图1显示了我们电路的一部分、其中1号显示了一个发送器和一个2接收器使用环回模块通过适当的连接器彼此相连。

e2e.ti.com/.../Checer.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dmitry、我在另一个论坛上回答了您的问题。 请仔细阅读下面的输入内容、并仔细检查您的设置是否符合这些建议。

    除非存在某些输入数据、重定时器通道0将无法输出 PRBS 数据。 下面介绍了所需的基本设置/数据路径。 重定时器通道0 Tx 被馈送到通道1 Rx 而通道1 Tx 被馈送到通道0 Rx 的设置是不可行的。

    • 外部源 Tx ->重定时器通道0 ->测试通道->重定时器通道1
    • (或)外部源 Tx ->重定时器通道 1 ->测试通道->重定时器通道0

    每个重定时器通道都是独立的、因为每个重定时器都有自己的 CDR 和自己的通道寄存器集。

    外部源 Tx 信号可以是 PRBS 模式或数据速率与被测重定时器通道上编程的 CDR 速率匹配的1010时钟信号。

    请注意、TI 提供了一个名为 SigCon Architect 的软件 GUI、可让您配置重定时器 EVM 并读取其状态寄存器。  

    SigCon Architect 的主更新程序可通过以下链接下载。

    www.ti.com/.../SIGCONARCHITECT

    通过 TI.com 产品页面申请 DS280DF810 GUI 配置文件的下载访问权限。

    www.ti.com/.../DS280DF810

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rodrigo、
    我们希望在所有链路上生成流量、以确保它们不会相互干扰。 DS280DF810重定时器能否配置为同时在所有8个通道上生成 PRBS? 在我的系统中、它将链接到通道另一侧的另一个 DS280DF810。 对于我的测试用例、我能否简单地将用于生成 PRBS 的重定时器上的8个 Rx 中的每个 Rx 连接到用于检查 PRBS 以用作"外部"源的重定时器上的 Tx?
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    是的、您可以配置 DS280DF810的所有8个通道以生成 PRBS 模式。 您可以将 PRBS 发生器连接到另一个 DS280DF810 RX 侧、以检查 PRBS 模式是否存在任何位错误。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好罗德里戈。
    如何解释、当在 DS280DF810EVM 评估板上 Tx0通过捆绑电缆连接到 Rx1和 Tx1连接到 Rx0时、Tx0和 Rx1通道的寄存器使用评估板 DS280DF810EVM 的程序进行配置、 其中 Tx0是 PRBS 发生器,Rx1是接收器,SigCon Architect EVM GUI 中接收到光学 Eya? 我没有在 Tx1和 Rx0通道的寄存器中记录任何内容。 未使用外部源 Tx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    DS280DF810不支持电子邮件中描述的重定时器 Tx0连接到 Rx1、Tx1连接到 Rx0的设置配置。 DS280DF810重定时器通道无法生成 PRBS 数据、除非 CDR 可以锁定某些输入信号。 在您的情况下、两个重定时器通道都没有用作基准的输入信号。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师