This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642评估模块

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/772717/awr1642-evaluation-module

Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

尊敬的先生或女士:

我想购买 AWR1642评估模块进行一些汽车应用开发。

但是、我要首先确认一个问题。

我们如何访问 AWR1642数据输出?

例如具有距离和速度的点云。

什么是数据格式?

我是第一次使用评估模块的初学者。

我非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅

    e2e.ti.com/.../733125

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cesar:

    感谢您的回复

    但是、我不知道如何打开链接?

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    您能更清楚地解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、请下载并安装毫米波 SDK v 2.01:

    www.ti.com/.../MMWAVE-SDK

    安装 SDK 后、您可以访问该文档。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cesar:

    感谢您的帮助。

    但是、网站上的 SDK 版本为3.01.01.02

    我已经下载并安装了最新的 SDK。

    我找不到文件夹"xwr16xx"(仅 xwr18xx 和 xwr68xx)

    从哪里可以获得以前版本的 SDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    打开 SDK 页面时、请查看页面底部。 您将看到上一版本的链接。 单击该选项、将打开一个新页面、其中包含以前的版本。 通过这种方式、您可以访问以前的 SDK 版本

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢你的帮助。

    我找到了我需要的数据。