请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7686 嗨、大家好、
我的客户有以下问题:
"我们观察 IF 输出上的尖峰。 尖峰出现在2MHz 和500kHz 频率下。 下面是 AFE7686的电源树。 我们遵循 AFE7686评估板设计。
蓝色框表示开关稳压器、其他则表示 LDO。 上述尖峰接近稳压器的开关频率。
TI 建议如何解决此问题? 陶瓷电容器和增加频率是否有帮助?"
我不确定是由谁设计 EVM、或者我客户的布局与 EVM 的接近程度、 但是、考虑到大家似乎对 EVM 没有任何疑问、我想在告诉客户他们需要修改布局以添加滤波器或更多低噪声 LDO 之前、我会问他们、因此每个单轨上都有一个 LDO 连接到 AFE。
谢谢、
Brian