This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LM15851EVM:与 Xilinx 电路板 ZCU102兼容?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM15851, ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/776803/linux-lm15851evm-compatible-with-xilinx-board-zcu102

器件型号:LM15851EVM
主题中讨论的其他器件: LM15851TSW14J10EVMADC32RF45EVMADC12J4000EVM

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 支持:

我有 ZCU102套件和 LM15851EVM 套件。 我想将 LM15851EVM 直接连接到 ZCU102、但不确定它们是否兼容。

请帮我确认

ZCU102和 LM15851是否兼容?

2.不使用 TSW14J10 FMC 适配器卡,可以直接将 LM15851连接到 ZCU102吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Trung、

    我已将您的问题转发给设备专家、他 很快就会回复您。

    此致、
    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trung、

    我想您可以将 LMK15851直接连接到 ZCU102。 您不必使用 TSW14J10EVM 适配器。 不幸的是,我们最终从未尝试过这种做法

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的回答。

    我知道适配器卡用于将 TI ADC 卡连接到 PC、并且可以使用 GUI 配置 ADC。

    我们希望在 FPGA 上设计固件并控制 ADC 芯片、这是对的吗?

    我浏览了 TI 的一些文档,它发布了 Xilinx 套件 VC707、ZC706的一些参考设计连接到 TI ADC 套件(LM15851EVM、ADC32RF45EVM……) 通过 FMC 适配卡。
    www.ti.com/.../slau580b.pdf

    VC707和 ZC706还可以直接连接到 TI ADC 卡?

    我阅读了该文档、但无法获取 FPGA 上的源代码来连接 ADC 卡。 请帮助我提供 ZC706+ LM15851EVM 和 VC707+LM15851EVM 的 FPGA 源代码。

    非常感谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trung、

    TSW14J10EVM 用于对 Xilinx 电路板上的 FPGA 进行编程、并使用 TI HSDC Pro GUIO 软件从 FPGA 内部存储器采集数据。 它不对 ADC 板进行编程。 您仍需要连接到 ADC EVM USB 端口并运行 ADC GUI。  您必须生成用于控制 ADC 的固件。

    VC707和 ZC706可直接连接到 ADC EVM。

    源代码可在 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹下找到。 此通知位于随此源代码提供的文档中:

    "重要

    此参考设计不应用作如何将特定 ADC 或 DAC 连接到 Xilinx FPGA 的示例。 此参考设计能够连接所有基于 FMC 的 TI ADC 和 DAC EVM。 为此、设计的复杂性要远远超过仅连接到使用特定配置运行的 ADC 或 DAC 所需的复杂性、并且大部分设计都是抽象的并置于 HSDC Pro 软件控制之下。

    以便快速开始您自己的设计并使其正常运行。 请参阅[1] Xilinx JESD204B LogiCORE IP 产品指南、并从生成定制 JESD204B 内核时提供的示例设计和演示测试台开始"。

    此代码非常适合使用 HSDC Pro GUI 软件使系统尽快启动和运行。 此代码可能不是用于客户应用的最佳代码。 此代码使用 ADC12J4000EVM 进行了测试、但应可与 LM15851EVM 正常配合使用。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的解释。

    祝你度过美好的一天!