请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7070 在为 AFE7070设计电路板时、我遇到了多个问题:
- LVDS_P/_N 输出如果未使用、是否需要端接?
- 如果根本不使用 LVDS 输出、LVDSVDD18是否需要
- 连接到1.8V?
- 分别去耦?
- 最大电流
- I_IOVDD、
- I_CLKVDD18、
- I_DACVDD18、
- I_LVDSVDD18和
- I_DACVDD33
在第5页的数据表中不方便地进行了指定。
能否阐明这些器件的最大电源电流?
这在低功耗大容量应用中是电源设计的核心。
- 在双输入时钟模式下、DACCLK_P 和 CLK_IO 似乎可以相同、在这种情况下、数据线路应该在 DACCLK_P=CLK_IO 的负周期内被改变和完成改变。 是这样吗?
- 可选:RFOUT 引脚是否能够在无负载的情况下承受运行(即阻抗不匹配->无穷大)?
- 最佳:是否有一种模式允许在制造过程中进行射频信号路径测试、如果有、如何访问该模式以及必须提供什么 LO/时钟?
提前感谢您、
Marcus Müller í a