This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:检查 PLL 是否通过 SPI 读回被锁定?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/776849/trf3722-check-whether-the-pll-is-locked-via-the-spi-read-back

器件型号:TRF3722

团队、  

是否有办法通过 SPI 读回来检查 PLL 是否已锁定? 还是 LD 输出引脚是唯一的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迈克尔:

    否、没有用于锁定检测的 SPI 回读。 它仅在 LD 输出引脚上可用。 您可以间接地看到、通过读回 VCO 设定点和电容阵列设置、校准收敛;但是、这并不是频率锁定的绝对指示。

    -RJH