This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31RF80:JESD 格式

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/776540/adc31rf80-jesd-format

器件型号:ADC31RF80
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80

团队、

客户希望使用抽取24设置 LMFS=1241时的122.88Mhz 采样率、但为什么数据表表表表15中没有此配置?  

请告诉我们、JESD 采样通道对齐正确吗? 我们还想知道为什么表15中有 L=8设置、而表14中没有这种设置?

此外、您是否会告诉我们使用 DDC 模式测试模式的设置过程? 我们尝试更改0x37、但完全不起作用。

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    表15列出了2通道器件(ADC32RF80)的转移情况、但未修改标签以适合单通道(ADC32RF80)。 对于/24、LMFS 为1241、这将是最后一列(LMLFS=2441)。  

    本文档 https://txn.box.com/s/r9mpkrmzreumbksdqavogxlzux63xn1q 应有助于测试模式。

    此致、

    Satish。