This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:使 VCO 锁定

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/774377/trf3722-getting-the-vco-to-lock

器件型号:TRF3722

大家好、团队、

我们在 VCO 锁定方面遇到了一些问题、您能看到下面用于对 TRF3722进行编程的代码吗?  您能否检查以确保寄存器正确?

#i=8 <-这是寄存器地址

#i=401b300 <-这是数据

0x10 0x06 0x6c 0x01 <这些是通过 SPI 发送的位、顺序是 MSB 到 LSB ->地址位和数据的反向。

 

#i=c

#i=10

0x30 0x40 0x00 0x00

 

#i=A

#i=5578511

0x54 0x45 0x0F 0x55

 

#i=e

#i=88eac

0x71 0xab 0x88 0x80

 

#i=9.

#i=1400816

0x93 0x40 0x80 0x14


#i=d

#i=33d5188

0xb0 0x8c 0x55 0xe6

 

#i=b

#i=0

0xD0 0x00 0x00 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    请提供一些背景资料。

    • 此问题是在 TI EVM 还是客户电路板上?
    • 这是整数模式还是小数模式?
    • 基准频率是多少?
    • 所需的 PFD 频率是多少?

    器件未锁定时的典型问题是基准频率不工作或处于意外频率。  可以进行检查。  您可以使用 TI EVM 和关联的 GUI 来确保对等效设置的编程正确。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好像是反向发送位。 这一问题已经解决。  

    感谢您的快速响应。