This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 IOS 电话可以#39;t 自动连接到模块?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/772943/why-ios-phone-can-t-to-automatically-connect-to-the-module

主题中讨论的其他器件:CC2541
 尊敬的:

     使用  演示 HIDEMUKBD (CC2541)时出现问题:

连接  到 CC2541 模块 使用  Android 手机、  连接 并 绑定后   、出现提示 "touch screen set key value"。
然后 关闭   模块电源 、直到  Android 手机 显示  该手机  已与   模块断开连接、 然后 打开   模块电源、  模块  将自动 连接   到该手机;
但是 ,在使用  IOS 电话时  ,这种现象  是不同的:
1. 连接   IOS 电话后   ,没有 提示 “触摸 屏 设置 键 值”;
2.     在模块循环通电后,它   不 会自动 连接   到 IOS 电话;

 您能 帮 我们 找出    IOS 电话 无法  自动 连接   到模块的原因吗?
谢谢 、 期待  您 的建议。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供监听器日志?
    您是否正在使用开箱即用项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭