This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843是否适用于射束扫描?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/772928/is-awr1843-for-beam-scanning

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

“发射路径中的可编程相位旋转器启用波束形成”和“三个发射通道一次最多可操作两个(同时),以便根据需要进行发射波束形成; 而在 AWR1843数据表中,毛皮接收通道都可以同时运行”? 是否用于射束扫描? 或用于其他目的? 它到底用于什么? 是否用于射束扫描? 或用于其他目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    此功能允许为每个线性调频脉冲应用特定的相位。通过这种方式、可以实现波束形成。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何配置以实现射束扫描?
    AWR1843演示将于何时发布?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们计划在第二季度末发布演示。


    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好,谢谢!