This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找微型 RFID 标签13、56MHz

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/772440/find-mini-rfid-tag-13-56mhz

使用 MIFARE 1k 或更高版本时、我找不到13、56 MHz 的迷你 RFID 标签。
我需要5*22mm 和 5*18mm 的尺寸。
也许有人已经准备好了解决方案、或者可以帮助我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    MIFARE 标签是 ISO14443A 标签、由 NXP 而非 TI 制造、因此我们无法为您提供帮助。

    如果您更喜欢使用 ISO15693标签、那么我可以向您指出几个第三方提供商、他们可以帮助您为您构建一个定制嵌体。