This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRBS 校验器

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/770537/prbs-checker

主题中讨论的其他器件:DS280DF810、 DS280DF810EVM

有一个板用于在 DS280DF810芯片上生成 PRBS 序列并评估接收通道上的眼图。 是否可以使用 DS280DF810芯片、其中通道 Тх0用于 PRBS 生成、通道 Rx1用于 PRBS 接收。

DS280DF810芯片的发送器和接收器使用环回模块通过相应的连接器相互连接。

那么、DS280DF810芯片是否可以工作、如果可以、需要设置哪些模式、如果没有、需要在方案中更改哪些模式?

有一个 DS280DF810EVM 调试板、其中 Tx0连接到 Rx1、而 Tx1使用该板随附的电缆连接到 Rx0。 使用 DS280DF810EVM 调试板程序配置了 Tx0和 Rx1通道的寄存器、其中 Tx0发生器为 PRBS、Rx1为接收器(Tx1和 Rx0通道的寄存器中未设置任何内容)、并获得了眼图。

如果我们断开电缆与 Tx1->Rx0对的连接、并且 Tx0通过带有 Rx1的电缆进行连接、则眼图会分崩离析。 为什么会发生这种情况、可能未配置某些模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使 DF810器件能够在 PRBS Gen -> PRBS 校验模式下工作、PRBS 发生器输入端必须具有有效的输入信号。  需要该输入信号来设置精确的数据速率。  如果没有输入 信号、数据速率将漂移、并且无法预先确定确切的频率。  如果没有精确的频率、PRBS 校验器 DF810将不会锁定。

    更多信息、请参阅编程指南。

    此致、

    Lee