This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:数据表中与引脚34和37有关的差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/770909/lmx8410l-datasheet-discrepancy-concerning-pins-34-and-37

器件型号:LMX8410L

您好!

此问题涉及 LMX8410L 数据表的当前版本(SNAS730A–2018年3月–2018年11月修订)

在第3页、封装图显示引脚34和37为 NC、而下面的表格不一致。  

此外、第53页上的典型应用显示它们未连接、但 EVM 原理图似乎将这两个引脚断开连接到测试点、 然后通过0欧姆电阻接地(PDF 中未显示相关的引脚编号、因此我假设符号与数据表中的符号相同)。

这两个引脚是真正的 NC (引线框与裸片之间没有键合线)、还是它们是额外的接地引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    引脚34和37被命名为 NC、因为它们用于调试。 对于实际应用、应将其接地、如引脚说明中所述。 我们将在下一修订版中纠正此差异

    此致、

    Hao