This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AFE7444:适用于 AFE 7xxx 4T4R 器件的 Linux 驱动程序

Guru**** 2579795 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/806315/linux-afe7444-linux-driver-for-afe-7xxx-4t4r-devices

器件型号:AFE7444

工具/软件:Linux

您好!

  在中列出的4T4R [AFE 7444/7685/7686]射频采样收发器中是否有任何 Linux 驱动程序代码

http://www.ti.com/rf-microwave/transceivers/rf-sampling/products.html

或者您有任何独立于 C/C++操作系统的代码  

请指向它

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我已就您的问题通知 AFE7444专家。
    他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RCReddy、

    遗憾的是、我们没有。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    感谢您的回复、

    [1] TI 收发器编程中遵循的顺序/步骤/程序是否有任何参考文档?
    [2]您是否有任何 Xilinx 电路板 FMC 参考项目<--> TI FMC 7xxx? 如果是、请指向它。
    [3]您是否有任何基于 GUI 的收发器初始化程序?

    -
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC、

    您需要请求访问产品页面上的 AFE74xx mysecurresoftware 数据库。 点击下图所示的"立即申请"。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    您的支持/回复不能回答我的问题。 [有3个问题、您没有回答]。

    在设计资源门户上、客户支持拒绝了我的请求[他不提供拒绝我请求的原因的任何详细信息]。

    看起来像一个无望的追求。 我将通过 TI 消息向您发送 Perronal 消息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC、

    AFE74xx 的所有技术文档都需要通过我的安全软件进行访问。 我们可以 就离线访问提出更多问题/意见。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC、  

    您有 TI.com 帐户吗? 您必须先创建一个、然后才能请求访问 AFE 安全文件夹。  

    优素福