This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF83:能否提供有关双频带 DDC 的更多详细信息?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF83, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/804507/adc32rf83-could-you-give-more-detailed-information-about-dual-band-ddc

器件型号:ADC32RF83
主题中讨论的其他器件: ADC32RF80

尊敬的:

您能帮助您提供 有关双频带 DDC 的方法吗?

由于从数据表中我们只能找到 ADC32RF83和 ADC32RF80之间的差异。

您能否提供有关 双频带 DDC 的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中介绍了双频带以及 JESD 模式。 如果您有任何具体问题、请告知我们。
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish:

    我从数据表中知道、我可以看到大约83和80的差异。

    我想知道有关双频带、单频带和宽带的详细含义。

    我们认为双频带 DDC 意味着支持接收两个调制信号、在  ADC 的有效带宽中具有不同的载波频率点。

    对吗?

    请 以提供有关它的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、使用双频带、您可以从两个不同的载波频率进行下变频。 请参阅数据表(SBAS774A)图96和第8.3.4节中的说明