尊敬的 TI 团队:
大家好。
我们将在接收器系统中使用 ADS58J63。
在数据表中、差分输入电阻为0.5kE、差分输入电容为2.5pF。 如果我通过使用数据表中给出的匹配网络向 ADS58J63提供差分100E 信号、则进行降频转换、如下所示。
我已通过将拉电流作为差分100E 并将负载为500E 来模拟此匹配网络。 我将获得11dB 的插入损耗和不良的回波损耗。
我可以使用此匹配网络吗? 如果是、您能否解释加载匹配网络的源在我的设计中如何工作?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
大家好。
我们将在接收器系统中使用 ADS58J63。
在数据表中、差分输入电阻为0.5kE、差分输入电容为2.5pF。 如果我通过使用数据表中给出的匹配网络向 ADS58J63提供差分100E 信号、则进行降频转换、如下所示。
我已通过将拉电流作为差分100E 并将负载为500E 来模拟此匹配网络。 我将获得11dB 的插入损耗和不良的回波损耗。
我可以使用此匹配网络吗? 如果是、您能否解释加载匹配网络的源在我的设计中如何工作?
谢谢。
尊敬的 Hopper 和 TI 团队:
大家好。
感谢您的快速回复。 正如您所建议的、我在两种情况下进行了仿真。
在输入侧放置50R 电阻器、以便能够匹配输入源。 S11良好、但插入损耗为8-11dB。 我希望 S22由于500R 负载而非常糟糕。
我已调整电阻器值以获得良好的插入损耗。 我得到了具有1KE 电阻器和不良回波损耗的3.5dB IL。
我的查询和请求是:
1.我将差分 IF 滤波器(100R 阻抗)馈送到 ADC ADS58J63 (500R 输入阻抗)。 是否可以在差分滤波器和 ADC 之间使用此匹配的电路? 我的 IF 带宽为1-500MHz。
2.如果不起作用,请在这种情况下建议正确的值,以获得最佳性能。
3.我是否可以知道 R12、R13和 C12的功能?
4、能否用 LC 滤波器代替 RC。 有什么用吗?
5、S22为什么不好。 请帮帮我。
案例1:
案例2:
如果我的要求不好,请忽略我的无知。
等待确认。
此致。
Sreehari.K
Sreehari:
在输入侧放置50R 电阻器、以便能够匹配输入源。 S11良好、但插入损耗为8-11dB。 我希望 S22由于500R 负载而非常糟糕。
我已调整电阻器值以获得良好的插入损耗。 我得到了具有1KE 电阻器和不良回波损耗的3.5dB IL。
RJH>>运行这些类型的仿真可能会在插入损耗方面产生误导、因为 ADC 不是真正的无源终端。 它与运算放大器的概念类似。 该运算放大器具有高阻抗并"监控"输入电压摆幅。 该转换器中的 ADC 输入经过缓冲、其行为与高阻抗输入类似、并"监控"输入电压摆幅。
我的查询和请求是:
1.我将差分 IF 滤波器(100R 阻抗)馈送到 ADC ADS58J63 (500R 输入阻抗)。 是否可以在差分滤波器和 ADC 之间使用此匹配的电路? 我的 IF 带宽为1-500MHz。
RJH>>如果目标是设计一个无源差分滤波器、那么您可以设计一个输出负载为500欧姆差 分、输入源阻抗为100欧姆差分的不等端接滤波器。 这是将滤波器和阻抗变换包含在一个电路中的有效方法。
3.我是否可以知道 R12、R13和 C12的功能?
RJH>>这些组件是一种高频滤波器/负载调整、采用较高的频率来补偿 ADC 输入的阻抗变化。 我会保留这些组件、因为您在高 IF 频率下工作。
4、能否用 LC 滤波器代替 RC。 有什么用吗?
RJH>>如果您是指 R12、R13、C12、则不是、请将其保留为 RC 网络。
5、S22为什么不好。 请帮帮我。
RJH>>>S22较差、因为网络不会进行阻抗变换。 从500欧姆负载看、它看到100欧姆、因此不匹配。 这本身是可以的。 ADC 正在监控电压摆幅、并且未传输功率。