This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63:ADS58J63匹配 netwok

Guru**** 2518420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/802257/ads58j63-ads58j63-matching-netwok

器件型号:ADS58J63

尊敬的 TI 团队:

大家好。

 我们将在接收器系统中使用 ADS58J63。

在数据表中、差分输入电阻为0.5kE、差分输入电容为2.5pF。 如果我通过使用数据表中给出的匹配网络向 ADS58J63提供差分100E 信号、则进行降频转换、如下所示。

我已通过将拉电流作为差分100E 并将负载为500E 来模拟此匹配网络。 我将获得11dB 的插入损耗和不良的回波损耗。

我可以使用此匹配网络吗? 如果是、您能否解释加载匹配网络的源在我的设计中如何工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    数据表第7.3.2节中显示了建议的匹配项。 您的匹配网络几乎相同(您的串联元件位于稍微不同的位置)。 ADC 具有一个输入缓冲器、其额定阻抗(370MHz 时)为500欧姆和2.5pF、如您所述。

    让我们对匹配中的元素进行分解。 建议使用串联10欧姆电阻器(或5欧姆)来抑制 ADC 中开关元件产生的任何反冲噪声。 由于该器件经过缓冲、反冲应该最小。 分流器 R-C-R 是一个滤波器。 在低频时、C 打开、网络不执行任何操作。 在高频时、电阻器短路、实际上还有另一个25+25 = 50欧姆的负载。 让我们暂时把它放在一边。 匹配的关键组件是两个25欧姆电阻器(您的 R15、R14)。 它们提供50欧姆的差分负载。 您指定的是100欧姆差分源、因此预计会出现较大的不匹配情况。

    如果您的源极为真正的100欧姆差分、那么我会将您的 R14、R15更改为50欧姆。 考虑并联器件负载电阻器、您可能需要提高一点。 我还会将 RCR 滤波器中的电阻器更改为50欧姆。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hopper 和 TI 团队:

    大家好。

    感谢您的快速回复。 正如您所建议的、我在两种情况下进行了仿真。

    在输入侧放置50R 电阻器、以便能够匹配输入源。 S11良好、但插入损耗为8-11dB。 我希望 S22由于500R 负载而非常糟糕。

    我已调整电阻器值以获得良好的插入损耗。 我得到了具有1KE 电阻器和不良回波损耗的3.5dB IL。

    我的查询和请求是:

    1.我将差分 IF 滤波器(100R 阻抗)馈送到 ADC ADS58J63 (500R 输入阻抗)。 是否可以在差分滤波器和 ADC 之间使用此匹配的电路? 我的 IF 带宽为1-500MHz。

    2.如果不起作用,请在这种情况下建议正确的值,以获得最佳性能。

    3.我是否可以知道 R12、R13和 C12的功能?

    4、能否用 LC 滤波器代替 RC。 有什么用吗?

    5、S22为什么不好。 请帮帮我。

    案例1:

    案例2:

    如果我的要求不好,请忽略我的无知。

    等待确认。

    此致。

    Sreehari.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreehari:

    在输入侧放置50R 电阻器、以便能够匹配输入源。 S11良好、但插入损耗为8-11dB。 我希望 S22由于500R 负载而非常糟糕。

    我已调整电阻器值以获得良好的插入损耗。 我得到了具有1KE 电阻器和不良回波损耗的3.5dB IL。

    RJH>>运行这些类型的仿真可能会在插入损耗方面产生误导、因为 ADC 不是真正的无源终端。  它与运算放大器的概念类似。  该运算放大器具有高阻抗并"监控"输入电压摆幅。  该转换器中的 ADC 输入经过缓冲、其行为与高阻抗输入类似、并"监控"输入电压摆幅。

    我的查询和请求是:

    1.我将差分 IF 滤波器(100R 阻抗)馈送到 ADC ADS58J63 (500R 输入阻抗)。 是否可以在差分滤波器和 ADC 之间使用此匹配的电路? 我的 IF 带宽为1-500MHz。

    RJH>>如果目标是设计一个无源差分滤波器、那么您可以设计一个输出负载为500欧姆差 分、输入源阻抗为100欧姆差分的不等端接滤波器。  这是将滤波器和阻抗变换包含在一个电路中的有效方法。

    3.我是否可以知道 R12、R13和 C12的功能?

    RJH>>这些组件是一种高频滤波器/负载调整、采用较高的频率来补偿 ADC 输入的阻抗变化。  我会保留这些组件、因为您在高 IF 频率下工作。

    4、能否用 LC 滤波器代替 RC。 有什么用吗?

    RJH>>如果您是指 R12、R13、C12、则不是、请将其保留为 RC 网络。

    5、S22为什么不好。 请帮帮我。

    RJH>>>S22较差、因为网络不会进行阻抗变换。  从500欧姆负载看、它看到100欧姆、因此不匹配。  这本身是可以的。  ADC 正在监控电压摆幅、并且未传输功率。