请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843你好。
AWR1843芯片是否可以创建超过4个配置文件?
为了增加系统配置的数量、我更改了常量 MMWAVE_MAX_PROFILE 和 RL_MAX_PROFILES_CNT、但 rlSetProfileConfig 函数返回错误代码(#35。 AWR_PROFILE_CONF_SET_SB,“PF_INDX≥4”)。
是否可以在 BSS 域中支持4个以上的配置文件?