This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Trf7970a & Amp;NFC 功率增强

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/798612/trf7970a-nfc-power-boost

主题中讨论的其他器件:TRF7970A

为了满足项目的需要、我希望将 NFC (空中)的通信距离增加到10cm 以上。  当前配置的通信距离小于2cm。读取器 IC 为 Trf7970A、标签 IC 为 RF430L152H。

现在、我尝试通过插入 NFC 功率升压 IC 来增加读取距离、以增加发射功率。

可以推荐哪种芯片?  是否有相应的参考设计? 请 给我一些建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    很抱歉、我们没有功率放大器板或参考设计。 请参阅器件常见问题解答的第5.1节:

    www.ti.com/.../sloa246b.pdf

    此致、
    Helfried