This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMW 雷达演示

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/840569/mmw-radar-demo

我无法在笔记本电脑上启动交通监控演示(Lab0013)。

此时将显示控制台终端 ,但很快消失,并且不 显示演示 GUI。

我在台式电脑上也做了同样的事情、我成功了。

请给我一些帮助、说明我应该做什么。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够运行其他基于 MATLAB 的演示 GUI、例如人员计数实验室中的 GUI?

    我建议您检查是否按照用户指南中的说明安装了正确的 MATLAB 运行时引擎。

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda、

    谢谢你。

    人数统计实验室的演示 GUI 也无法启动。

    我 也认为 这个问题与 MATLAB 运行时有关、但我不知道它在哪里。 我 对桌面和 NotePC 使用了相同的 Matlab 运行时安装程序(v92)、 实验室演示在桌面上运行良好、但在 NotePC 上不运行。 当我双击 NotePC 上的*。exe (例如 TM_demo.exe)时、控制台终端会出现、但很快消失。 我已尝试卸载并重新安装 Matlab Runtime 几次、但没有任何更改。

    希望能得到一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是安装 Matlab Runtime 时出现的问题、我建议您查阅 Matalab 帮助论坛、如果需要、也可以在那里创建一个线程。

    以下是可能有用的相关帖子: https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/337302-standalone-executable-can-t-find-matlab-runtime-even-though-runtime-is-installed-how-do-i-fix-this

    Amanda