请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7444 大家好、
您是否能帮助我的客户解释以下注册问题? 谢谢。
在数据表和技术参考手册的“TrafficCntL_Regs”页面中,重新调整寄存器0x1A0的等级,您能否提供有关该寄存器的更多详细信息?
位7:EN_GATE SYSREF_TX
位6:GATE SYSREF_TX
位 3:EN_GATE SYSREF_RX
位 2:GATE SYSREF_RX
图206中的数据表也提到“流量控制器”,请参阅“ADJ SysRef Gating”,但客户在数据表中找不到“ADJ SysRef Gating”。
谢谢、此致
Eddie