This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:AFE7444寄存器问题

Guru**** 2510675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/840102/afe7444-afe7444-register-question

器件型号:AFE7444

大家好、

您是否能帮助我的客户解释以下注册问题? 谢谢。

在数据表和技术参考手册的“TrafficCntL_Regs”页面中,重新调整寄存器0x1A0的等级,您能否提供有关该寄存器的更多详细信息?

位7:EN_GATE SYSREF_TX

位6:GATE SYSREF_TX

位 3:EN_GATE SYSREF_RX

   位 2:GATE SYSREF_RX

图206中的数据表也提到“流量控制器”,请参阅“ADJ SysRef Gating”,但客户在数据表中找不到“ADJ SysRef Gating”。

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、  

    让我们将这个问题脱机、我将通过电子邮件回答。  

    谢谢

    优素福