This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63:ADS58J63的模拟输入模型

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/797220/ads58j63-analog-input-model-for-ads58j63

器件型号:ADS58J63

您好!

我在设计中使用的是 ADS58J63。 我想根据我的要求设计模拟输入阻抗匹配网络。 因此、是否有任何模型可用于该 ADC 的模拟输入引脚? 如果是、请与我分享。

此致、

Kiran V.G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    没有任何可用的模拟输入模型。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我可以在仿真中复制和使用的任何频率下是否存在任何输入阻抗等效集总元件电路。

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

     您的输入频率范围是多少? 对于370MHz、数据表提供了等效输入电阻(500欧姆) 和电容(2.5pF)、可用于设计匹配的网络。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我对250MHz - 500MHz 频率范围感兴趣。

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    抱歉、唯一可用的信息是数据表中的信息。

    此致、

    Jim