This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I/Q 解调器

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/790633/i-q-demodulator

在 KU 频率下寻找 I/Q 解调器或降压转换器:10.7-12.75GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    我今天看到的最接近的部件是以下部件:
    www.ti.com/.../LMX8410L

    以 TRF 标签开头的其他器件是解调器、但它们最大输入仅为6GHz。 目前没有其他可用的解调器可以达到您列出的 Ku 频率。
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在研究更新 IF 到 BB 的路径。

    在互联网短搜索后、我找到了此组件:

    https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2112.pdf

     

    很难相信 Maxim 能够提供这样的产品,而 TI 却不能提供这种产品。

    是否确定您没有类似的东西?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli:

    我有点困惑、除非这是两个无关的问题。 最初的请求是针对一个 Ku 频带解调器。 Maxim 器件是低于2GHz 的 Satcom 接收器。 TI 没有与 Maxim 器件类似的 Satcom 接收器。 该器件适用于窄带、低电流应用(即较低性能)。 如果您确实需要类似的产品、低功耗射频产品系列中可能提供以低带宽和低功耗为该频率范围提供服务的产品。 对于更广泛的 BW 应用、我们目前不提供直接服务于 KU 频带的器件;但是、我们确实拥有能够支持200至800MHz 带宽和高达10GHz 工作频率更高的高性能收发器。 如果您想讨论您的应用的特定需求、您可以在论坛外联系我。

    -RJH