This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:AFE7422EVM 连接到 TCI6630K2L 和 TSW14J56EVM 板

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/796370/afe7422evm-afe7422evm-connection-to-the-tci6630k2l-and-tsw14j56evm-boards

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件: TCI6630K2LTSW14J57EVMAFE7422

各位同事、

您能告诉我 AFE7422EVM 是否100%兼容并可连接到 TCI6630K2L 和 TSW14J56EVM 板吗?

在 AFE7422EVM 用户指南中、我只看到 TSW14J57EVM

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mikhail、

    我们通常使用 TSW14J57来支持 AFE74xx、尽管它可以使用 TSW14J56 EVM 运行。 这两款 TSW EVM 都包含 Altera FPGA、用于处理。 至于 TCI6630K2L、我不熟悉该器件、因此无法回答该问题。 我建议在拥有 TCI16630K2L 的 e2e 论坛上发帖、并询问该芯片是否可以通过 JESD204b 接口连接到收发器。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福的美好一天

    感谢您的回答!

    我看到两个 EVM 具有不同类型的连接器(FMC 和 FMC+)。

    它背后有什么区别吗? 软件或与 AFE7422EVM 配合使用的任何限制?

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mikhail、

    区别在于、FMC+是一个更大的连接器、具有更多的引脚、但它仍然与常规 FMC 器件兼容、因此对 AFE7422 EVM 没有限制。

    优素福