This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:Roger RF 层材料

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/793914/ccs-awr1642-roger-material-of-rf-layer

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道 AWR1642射频层的高频率材料是什么。 实际上、我想知道我的电路板(AWR1642)是 由 RO4835 LoPro Core 还是 RO3003组成的、这正是 PCB 层叠的出现。这两种材料之间的区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    EVM 页面上提供了 AWR1642BOOST 设计文件。 应在页面上提供材料信息

    www.ti.com/.../AWR1642BOOST

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。事实上、我已经获得了这些信息。但是...我的意思是、我不确定使用了哪种材料。或者我如何对 AWR1642的 DK 和 DF 进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。事实上、我已经获得了这些信息。但是...我的意思是、我不确定使用了哪种材料。或者我如何对 AWR1642的 DK 和 DF 进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    AWr1642BOOST EVM 使用 Rogers 提供的 RO4835 Lo Pro 材料(5mil)。 您可以在 Cesar 指向您的设计数据库中找到层叠详细信息。 此材料的详细信息可在 Rogers 网站上找到。

    此致、
    Vivek