This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MR-OFDM 芯片组的开发状态

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/793763/development-status-of-mr-ofdm-chipsets

主题中讨论的其他器件:CC1200CC1120CC1260

你好

客户支持将我引导至该论坛、因为他们无法提供帮助。 那么、我将再次提出这个问题。

我们目前正在开发一种自主射频应用。 由于我们必须在恶劣/困难的环境中获得无线电信号、因此我们评估了433-ISM 频带(或868)中的 OFDM。 理想情况是符合 IEEE 801.15.4.g Sun 规范的 MR-OFDM 物理层。

遗憾的是、目前市场上只有一家不同公司的一个模块。 在 Google 的帮助下、我找到了以下 演示 (2013年第1季度推出的无线连接、LPRF 高性能系列、CC1120和 CC1200系列)

幻灯片编号引用 37:"TI 将使用 MR-FSK 和 MR-OFDM PHY 规范提供符合802.15.4g 标准的高性能和低功耗解决方案"。

本演示文稿已有6年历史、今天我没有找到您的产品、它支持 OFDM 先生。 这些芯片组是否仍在开发中、是否很快就会有符合 MR-OFDM 标准的芯片?或者此演示是否已经过时、此类芯片的开发是否已关闭?

期待您的回答

此致

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC1260支持 MR-OFDM、但您需要联系当地销售人员/FAE 以获取有关此芯片的数据表和更多信息。

    谢谢、
    PM