This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J89EVM:使用 HSDCPro Automation DLL 进行采样

Guru**** 1396440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/791231/ads58j89evm-sampling-with-hsdcpro-automation-dll

器件型号:ADS58J89EVM

您好!

我们  连接了 ADS58J89EVM 和 TSW14J56进行采样。 此外、我们使用 HSDCPro Automation DLL 通过 MATLAB 进行采样。 我有几个问题。

1- CSV 文件中保存的采样数据的输出单元是什么? 是 MV 吗?

2 -我们如何连续采样? 在每次运行 MATLAB 代码后、它看起来只需要采样一次。

3 -在 fs=125MHz 和样本数=65536的情况下、采样大约需要2.5s。 如何更快地实现这一目标?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    输出为分辨率为14位的原始 ADC 代码。 它是无单位的。 要转换为 mV、请将代码除以满量程代码(=2^13-1)、然后乘以满量程振幅。 默认情况下、满量程振幅为625mV
    自动化功能不支持2连续捕获。 您可以从 HSDCPRO 中的数据采集选项菜单手动启用连续捕获
    3-无法加速捕获。

    谢谢、
    埃本