请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS58J89EVM 您好!
我们 连接了 ADS58J89EVM 和 TSW14J56进行采样。 此外、我们使用 HSDCPro Automation DLL 通过 MATLAB 进行采样。 我有几个问题。
1- CSV 文件中保存的采样数据的输出单元是什么? 是 MV 吗?
2 -我们如何连续采样? 在每次运行 MATLAB 代码后、它看起来只需要采样一次。
3 -在 fs=125MHz 和样本数=65536的情况下、采样大约需要2.5s。 如何更快地实现这一目标?
谢谢