This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] )是否有多标签识别芯片(来识别两个或多个标签? 用于无人零售多商品识别。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/788799/does-ti-have-a-multi-label-recognition-chip-to-recognite-two-or-more-labels-used-for-unmanned-retail-multi-commodity-identification

)是否有多标签识别芯片(来识别两个或多个标签? 用于无人零售多商品识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您正在寻找能够处理工作频率为13.56MHz 的标签的读取器 IC (即 ISO15693、ISO14443)、那么我们可以提供 TRF79xx 读取器 IC、它支持一个库存周期来检测现场的多个标签。

    有关这些 IC 的更多信息、请参阅产品文件夹:

    www.ti.com/.../TRF7970A

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢