This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:带有外部基准的 DAC38RF83的高相位噪声

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1169950/dac38rf83-high-phase-noise-of-dac38rf83-with-external-reference

器件型号:DAC38RF83

尊敬的论坛成员:

 

 使用 DAC38RF83/时、我们确实遇到了高相位噪声问题

我们想了解相位噪声高的根本原因。

环境:

2560Mhz 的输入基准电压至 DAC

 DAC 的输出频率:420MHz - 1020MHz

结果:

1.高相位钳位在100Hz - 100KHz 左右

100KHz 有一个大凸点、就像 PLL 一样!

3.  1020MHz 的输出比 参考大。  这 不符合逻辑(2560/2.5 = 1020)

更 令人不安的是、它也出现在 EVB 中

我们想了解高相位噪声的根本原因。

参见附件。

所有模块都在生产后、我们需要帮助解决这个大问题。

谢谢、

e2e.ti.com/.../REPORT-phase-noise-DAC38RF83.pptx

波尔特。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Porat、  

    只需确认您是否使用 DAC38RF83EVM 进行此测试?

    谢谢、此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我仅 在实验室中使用 DAC38RF83EVM。

    附件中的结果来自我 的模块。 (不是 EVB)。

    谢谢、

    PORat/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Porat、  

    我在实验室中有一个 DAC38RF83 EVM、我能够在没有相位噪声凸点的情况下工作。 我将数据发送到 NIR、但也会将其附加到该论坛、以便尽快发送给您。

     e2e.ti.com/.../DAC38RF83-NCO-Only-Instructions-and-Performance.pptx

    e2e.ti.com/.../4466.DAC38RF83_5F00_100MHz_5F00_NCOONLY_5F00_2560MSPS.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matthew

    不幸的是、我仍然看到跳转、问题不是纹波。

    您还可以在发送的结果中看到问题:

    1.在20k-100k 之间,上升陡

    2.需要从基准(2560Mhz)获得更好的相位噪声,结果是420Mhz @ 1020Mhz 要差得多。

    谢谢、

    波尔特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Porat、  

    在您发送的原始波形图中、DAC 的附加相位噪声从大约1KHz 升高到大约100KHz 左右、某些凸点出现在 大约1-3KHz 之间。 EVM 上看到的峰值与电源树有关。  

    另外一点、您发送的基准具有非常高的本底噪声、这将 DAC 的相位噪声提升到超过100KHz 偏移的水平。 您使用哪种类型的振荡器/晶振/PLL 来生成它?  

    您能否通过用于 DAC 的电源树进行发送?

    谢谢、此致、  

    Matt