您好!
我将介绍 TRF370417的基带特性、并参考以下文档。 我是否可以更详细地了解如图1所示的测量设置? 是否还有测量设置来计算 IP3、如图1所示? 我似乎找不到用于信号发生器连接的 BBIP 输入。 在这里、可能会使用不同的设备模型?
此外、是否有要共享的 S2P 文件、以便可以将测量值与之进行比较以实现一致性? 谢谢。
此致、
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Leo、
如果您参考以下文档、请提供建议:
http://www.ti.com/lit/an/slwa076/slwa076.pdf
您未指定文档。
另请特别告知您需要进行详细设置。 我不确定设置中到底缺少什么内容。 频谱分析仪本身可以执行增益平坦度以及 IP3计算本身。 我们使用 R&S 频谱分析仪、根据型号类型、可以使用不同的设置来获取 IP3编号。 TI 和 R&S 都提供了一些有关 IP3测量的应用手册。 使用标记获取 IMD3并将其转换为 IP3数字的传统方法也是如此。
我看不到 S2P 文件可用。 也许您可以指定所需的频率范围、我们可以为您提供。
-Kang
Leo: 请参见下文。 -RJH
我是否可以更详细地了解如图1所示的测量设置?
RJH>>设置如图1所示。 仅驱动一个端口。 这不会测量调制器的总体性能、而只是 BB 标称 BW。
是否还有测量设置来计算 IP3、如图1所示?
RJH>> IP3未使用该设置进行测量;但是、您可以通过使用两个音调驱动一个端口来测量互调性能、从而实现类似的功能。 请注意、由于调制器不是以正交方式驱动的、因此您无法进行传统的 IP3测量和计算;较低的增益将为您提供人工较低的 IP3结果。 您可以测量相对 IM 增量并计算相对于 BB 偏移的 IP3性能。
我似乎找不到用于信号发生器连接的 BBIP 输入。 在这里、可能会使用不同的设备模型?
RJH>> BBIP 是 TRF3704基带输入之一;与测试设备无关。
此外、是否有要共享的 S2P 文件、以便可以将测量值与之进行比较以实现一致性?
RJH>>由于这是一款频率转换器件、因此没有 S21 S 参数文件。