This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:器件特性规范比较与放大器的 S2P 文件请求;获取 IP3图

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/815522/trf370417-s2p-file-request-for-device-characterization-specs-comparison-obtaining-ip3-figure

器件型号:TRF370417

您好!

我将介绍 TRF370417的基带特性、并参考以下文档。 我是否可以更详细地了解如图1所示的测量设置? 是否还有测量设置来计算 IP3、如图1所示? 我似乎找不到用于信号发生器连接的 BBIP 输入。 在这里、可能会使用不同的设备模型?

此外、是否有要共享的 S2P 文件、以便可以将测量值与之进行比较以实现一致性? 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    如果您参考以下文档、请提供建议:

    http://www.ti.com/lit/an/slwa076/slwa076.pdf

    您未指定文档。

    另请特别告知您需要进行详细设置。 我不确定设置中到底缺少什么内容。 频谱分析仪本身可以执行增益平坦度以及 IP3计算本身。 我们使用 R&S 频谱分析仪、根据型号类型、可以使用不同的设置来获取 IP3编号。 TI 和 R&S 都提供了一些有关 IP3测量的应用手册。 使用标记获取 IMD3并将其转换为 IP3数字的传统方法也是如此。

    我看不到 S2P 文件可用。 也许您可以指定所需的频率范围、我们可以为您提供。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    是的、我指的是本文档。 另请参见具体的图1。 我正在尝试获取特定的频率范围来查看、并将在不久后对此帖子再次做出响应。 谢谢。

    此致、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo: 请参见下文。  -RJH

    我是否可以更详细地了解如图1所示的测量设置?

    RJH>>设置如图1所示。  仅驱动一个端口。  这不会测量调制器的总体性能、而只是 BB 标称 BW。


    是否还有测量设置来计算 IP3、如图1所示?

    RJH>> IP3未使用该设置进行测量;但是、您可以通过使用两个音调驱动一个端口来测量互调性能、从而实现类似的功能。  请注意、由于调制器不是以正交方式驱动的、因此您无法进行传统的 IP3测量和计算;较低的增益将为您提供人工较低的 IP3结果。  您可以测量相对 IM 增量并计算相对于 BB 偏移的 IP3性能。

     

    我似乎找不到用于信号发生器连接的 BBIP 输入。 在这里、可能会使用不同的设备模型?

    RJH>> BBIP 是 TRF3704基带输入之一;与测试设备无关。

    此外、是否有要共享的 S2P 文件、以便可以将测量值与之进行比较以实现一致性?

    RJH>>由于这是一款频率转换器件、因此没有 S21 S 参数文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供上述信息。 另外、关于 S2P 文件、是否可以为我提供频率范围为50MHz 至12GHz 的文件副本?

    此致、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、没有文件可用、也没有超过6.5 GHz 的数据扩展。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    如果是这种情况,我能否获得50MHz 到6GHz 的带宽? 感谢您分享此内容。 谢谢。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有任何原始文件。  我刚才指出、数据表数据的频率高达6.5GHz、而不是12GHz。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    根据下面 RJ 的输入、这是否意味着我们无法向终端客户提供 S2P 文件、以便他们可以与他们的输入进行比较? 请提供建议。 谢谢。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于调制器、从未有任何 S2P 文件。   有一个输出阻抗 S22类型测量值、可从  以下文章中看出:

    -RJH