This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:TRF3722和 TRF3705三阶、五阶谐波

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, TRF3722, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/811686/trf3722-trf3722-and-trf3705-third-fifth-order-harmonics

器件型号:TRF3722
主题中讨论的其他器件:DAC38J84TRF3705

您好!

我正在测量 TSW3XJ8X 开发板上 TRF3705和 TRF3722输出上相当高的奇次谐波。 谐波的峰值功率比主谐波的功率低约5dB。 我将 TRF3705 LO 输入连接到了外部正弦发生器、结果与使用 TRF3722上生成的 LO 相同。 我正在混合恒定 DAC 输出(我在 DAC38J84上选择了恒定输出)、问题在整个频谱上是一致的。

我想弄清楚文章(* 1)是否 能解释这种现象、但我不敢相信、因为 TRF3722上的 LO 是在内部生成的。 请告知您要采取的行动是什么、还是这是预期行为。

1 www.ti.com/.../slwa059.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新检查数据表我意识到、使用两个调制器时、三阶和五阶谐波预计在 Lowe 频率下出现(如果我正在正确读取数据表)。 TI 是否有任何推荐的滤波解决方案?

    - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf3722.pdf107  
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf3705.pdf
    50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉兹:

    我假设根据您参考的图形、所讨论的谐波是 LO 谐波。  正如您在数据表图中看到 的、奇次 谐波很高、尤其是三次谐波。  谐波在 LO 限制器/多相电路中生成、该电路生成混频器的正交 LO 音调。  从图中您可以看到谐波在高频时会消失;这是由于高阶谐波的高频输出"失去蒸汽"。  TRF3705和 TRF3722都使用类似的限幅器/多相电路。

    如果这些谐波有问题、那么它们确实可以被滤除。  我没有具体的滤波器建议。  通常、您会使用以您感兴趣的频带为中心的带通滤波器。  这将传递您的信号并抑制所有不需要的高频分量。  根据工作频率和信号带宽、有多种 LC (LTCC 样式)、RF SAW 或陶瓷滤波器可用于此目的。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    感谢您的解释。 它确实与多相电路有关、让我感到困惑的是、我希望多相电路位于芯片之外、但当然、电路是调制器的一部分。 相似的电路-因此具有相似的特性。

    关于滤波器的问题、我更想知道德州仪器的产品系列是预制滤波器、还是我应该寻找替代供应商。  

    此致

    Blaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、TI 没有制造或拥有任何滤波器。  最好寻找替代供应商。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只想澄清一下 TRF3722数据表中的图109。

    图中的 X 轴是 LO 的频率还是谐波的频率? 例如   、在 LO=1500MHz 或 LO=1500Mhz / 5=300MHz 时为5谐波功率-15dBc。  我理解这是前者、但我想肯定。 我还不确定如何平方理解第6.15节中与图109一起介绍的性能测量。

    此致

    Blaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉兹:

    正确、x 轴是 LO 本身的频率。

    第6.15节介绍了调制器 RF 输出端口的 LO 谐波性能。  第6.18节、其中包括与 PLL/VCO 输出相关的图109。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    图6.15中的数据与我的测量结果完全不一致、而图109似乎是观察到的结果-例如、在500MHz 时、第三谐波将为- 7dbc。 我想原因可能是我混合了恒定信号(频率= 0)、而通过测量、这正是图109中的 LO。 6.15中的性能测量使用4.5和5.5MHz BB 信号。

    但是、我已经检查了 tsw3xj8x 评估板(在 trf3705旁边的一个电阻器上)上的 LO 输出、并且信号似乎没有谐波(在300MHz 下测量)。 数据就好像完全相反:LO 编号 ATAT RF OUT、反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉兹:

    我同意、对于0Hz BB 信号、很难区分 LO 谐波和射频谐波。  LO、图像、谐波将全部对齐。

    对于 LO 频率还是 BB 频率、我不会完全遵循300MHz 基准。  在任何情况下、对于奇阶射频谐波、都会出现反转、从而"翻转"与 LO 谐波相关的频谱。  换言之、fBB 处的 BB 信号混合至 LO + fBB。  三阶产品将为3xLO - fBB。  正极侧有一个信号、但信号强度不如负极侧强。

    -RJH