This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:电源引脚的典型和最大 ID 值

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/811606/trf3722-typ-and-max-id-values-for-the-supply-pins

器件型号:TRF3722

您好!

您是否可以提供典型值。  和 最大  TRF3722电源引脚的 ID 值?

此外、是否可以为所有 NC 引脚接地(为了简化布局)?

我会说是的、因为这些应该不是内部连接的。

这种做法有什么缺点(噪声捕获、或...)?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森佐:

    数据表提供了典型的电流/功率耗散性能值。  我们不提供最大值。  数据表中的图110 - 129显示了不同温度和频率下的电流和功率耗散性能。  频率波形图的量子性质是由不同的 LO 分频器电路开始踢进造成的。

    您可以将 NC 引脚接地。  它们是真正的 NC。  这样做没有缺点。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、RJH、

    我们对 每个电源轨的电流图感兴趣、例如 Vcc_Mod、Vcc_dig、Vcc_TK、Vcc_VCO 等

    我们如何获得或估计这种消耗?

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 ATE 提取数据。  请让我在6月25日前访问。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    绝对没有任何提示。 )

    非常感谢

    kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V-

    下面是测试仪上的数据、按四个电压轨进行了细分。  它不是器件上的每个电源轨。  第一批表示整个器件启用时的初始配置。

    ICC_LO_INPLEG始 值@Vcc_LO[1]              210.090282 [mA]   

     ICC_MOD_Initial@Vcc_MOD[1]     128.652811 [mA]    

    ICC_TK_INPLEVCC_TK_[1]@              20.892190 [mA]      

    ICC_VCO_INPLEVcc_VCO[1]@          47.053688 [mA]    

    ICC_TOTAL_INPLEVAL@VCC_RFA[1]       406.688971 [mA]   

     

    此数据在外部 LO 断开的情况下进行。

     

    ICC_LO_LO_OFF@Vcc_LO[1]            150.600213 [mA]   

    ICC_MOD_LO_OFF@Vcc_MOD[1]   128.291313 [mA]   

    ICC_TK_LO_OFF@Vcc_TK_[1]             20.851857 [mA]    

    ICC_VCO_LO_OFF@Vcc_VCO[1]      46.286287 [mA]    

    ICC_TOTAL_LO_OFF@VCC_RFA[1]     346.029670 [mA]   

     

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    非常感谢 RJH

    kr