This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:TRF3722:数据表说明

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/812683/re-trf3722-datasheet-clarifications

您好、RJH、

我从客户那里得到了更强烈的询问:

关于图110-129:

-我们假设 LO 输出缓冲器和 LO div 块已激活。 是这样吗?

- 图110-115在大约3GHz 的频率下图示了突然的功率耗散(针对+3.3V 电源)增加。 但是、正如数据表中所述、对于 Fout= 2050Mà 4100M、应使用常数 Txdiv=1、Lo div=1设置。 请澄清。

-图111、113描绘了“+3.3V 电源电流与电源间的关系,高增益模式”,并带有图形标签“+3.3V、5V”。

“5V”指的是哪个电源轨?

ICC_3.3V 的总 电压是否取决于任何其他电源轨 ICC (例如 VCC_TK)?

-图115描绘了“5V 电源电流与电源电压、低功耗模式”。 但是、如图所示、数据表中指定的典型 ICC_Tk=21mA 而不是>200mA。

-图119,121,123  用标签“+3.3V、5V”描述了“3.3V Pdiss 与电源”。

“5V”指的是哪个电源轨?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的回答。

    -我们假设 LO 输出缓冲器和 LO div 块已激活。 是这样吗?

    RJH>>正确。

     图110-115描绘了在大约3GHz 频率下突然增加的功率损耗(针对+3.3V 电源)。 但是、正如数据表中所述、对于 Fout= 2050Mà 4100M、应使用常数 Txdiv=1、Lo div=1设置。 请澄清。

    RJH>>有四个 VCO 涵盖了基本范围。  两个频率更高的 VCO 从大约3GHz 开始。  它们的偏置强度会更强一些、以保持良好的相位噪声。  还有一个缓冲器、它更难偏置以在较高的频率下保持信号强度。  这是量子跳跃的原因。  在分频频率下、不使用缓冲器、但由于 VCO、您仍然可以看到一些跳转。

    - 图111、113描绘了“+3.3V 电源电流与电源间的关系,高增益模式”,并带有图形标签“+3.3V、5V”。 “5V”指的是哪个电源轨?

    RJH>> 5V 指 的是 VCO 回路电压。

    ICC_3.3V 的总 电压是否取决于任何其他电源轨 ICC (例如 VCC_TK)?

    RJH>>无 3.3V 电流、与电瓶电压无关。

    -图115描绘了“5V 电源电流与电源电压、低功耗模式”。 但是、如图所示、数据表中指定的典型 ICC_Tk=21mA 而不是>200mA。

    RJH>>这是一个拼写错误。 对于该图、它的读数应为3.3V、而不是5V。

    -图119,121,123  用标签“+3.3V、5V”描述了“3.3V Pdiss 与电源”。 “5V”指的是哪个电源轨?

    RJH>>这也是 VCO 回路电压。