This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422:在不使用额外的混频器的情况下、该收发器可以覆盖多少 C 频带?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/811854/afe7422-how-much-of-the-c-band-can-this-transceiver-cover-without-additional-mixers

器件型号:AFE7422

该收发器如何在发送端实现接近6GHz 的频率?

还是"高达6GHz"仅适用于接收端的射频采样?

提前感谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、  

    AFE74xx 中的 DAC 是第一个奈奎斯特 DAC、因此当它们以9GHz 的最大时钟速率运行时、它们可以传输高达4.2GHz 的频率。  

    此致、  

    优素福