This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:TRF370417基带带宽

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/811737/trf370417-trf370417-baseband-bandwidth

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82

您好射频团队、

有关 TRF370417的信息

数据表中提到、该器件支持1GHz 的 I/Q 基带输入带宽。 借助此带宽功能、输入信号可以以高 IF 频率为中心、以提供与不需要的载波馈通或边带图像的频率分离。 利用全基带带宽可产生高达2GHz 的射频输出带宽

什么是3dB 带宽? (是1GHz 吗? 或更高)  

您是否有基带 I/Q 带宽图?

非常感谢您的参与、

Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多伦:

    查看有关 TRF370x 基带频率特性的应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slwa076/slwa076.pdf。 它提供了标准化频率响应图。  3dB 带宽约为1GHz。  是的、您可以将信号置于低 IF、以实现 LO 和图像的某种分离。  您还可以利用整个带宽来支持2GHz 宽信号。

    您可能还对以下 TI 参考设计感兴趣: http://www.ti.com/lit/ug/tidud65a/tidud65a.pdf。  其中讨论了如何将 DAC38RF82与 TRF3704配合使用以实现超宽带信号。

    -RJH