This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:VCO_BIAS 设置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/811268/trf372017-vco_bias-setting

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件:TRF3722

您好!

我们正在考虑设置 Vcc_VCO2 = 3.3V

我们注意 到,如果使用修改的 VCO_BIAS 设置(寄存器0x05[13:10]),则开环 VCO 相位噪声可能会得到大幅改善。

您是否建议修整 VCO_BIAS 设置以提高相位噪声性能?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森佐:

    是的、可以修整/调整 VCO 偏置以提高性能。  数据表报告、对于3.3V VCC_VCO2、设置应为400uA。  对于5.0V、它应该为600uA。  这些都是指导原则、不是一成不变的。  可以自由调整此参数、以在工作频率下获得最佳性能。

    请注意、您还可以查看 TRF3722器件、该器件在调制器共模电压较低的情况下可略微改善相位噪声性能。

    -RJH