This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:CC1352P_4 LaunchPad 支持 rfWakeOnRadioTx 和 rfWakeOnRadioRx

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/807259/rtos-cc1352p_4-launchpad-supports-rfwakeonradiotx-and-rfwakeonradiorx

主题中讨论的其他器件:CC1352PCC1352R

工具/软件:TI-RTOS

由 CCS9.0开发的 CC1352P_4 LaunchPad。 安装了 Simplelink_cc13x2_SDK_2_30_00_45。 在 SDK 中找不到 RfWakeOnRadioTx 和 rfWakeOnRadioRx 例程。 如果是、您能否为 rfWakeOnRadioTx 和 rfWakeOnRadioRx 提供例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下一个 SDK 版本应包含这些示例、但与此同时、您可以使用 CC1352R 的源代码。 只需更新工程属性中的器件变体和链接器命令文件。


    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis、

    下一个 SDK 何时发布?

    此致、
    Gilbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    SDK 每季度发布一次。  

    谢谢、

    Alexis