This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:仿真模型

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/807930/lmx8410l-simulation-model

器件型号:LMX8410L

大家好、

我们是否在 ADS 上为  LMX8410L 运行模型(SPICE 或其他格式)

感谢您的支持。

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    我相信 IBIS 模型仍在进行中。 您希望在 ADS 中运行哪种仿真? 例如 IP3、S11、稳定性圆圈、最佳噪声等?  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速回答。

    实际上、我们要将仿真设置为可以可视化组件的射频包络输出的位置、具体取决于我们用作输入的信号/调制信号。

    IBIS 模型应符合我们的需求,因此,如果您有 IBIS 模型,即使在“BETA”阶段,也不要犹豫,告诉我一些消息:)

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我已通过电子邮件将测试版发送给 Pol。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    谢谢! 将测试它。

    此致、

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我一直在尝试在 ADS 上安装 PSpice 库。 但是,我收到此错误消息:

    您给我的模型似乎是用较旧版本的 ADS (2009年及以前)创建的、根据一些论坛的说法、之后无法更改。 您能确认吗?

    非常感谢! )

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我检查了有关这一模式的请求和信函。 这一模式的请求似乎已被取消,因为我们在这方面的牵引力和参与非常有限,我们目前不会继续采用这一模式。

    建模团队还提到、他们在射频 IBIS 模型方面的经验很少、因此当前模型可能仅反映一些非常基本的规格、例如增益和 S11。 我能够在 ADS 中打开"LMX8410L_wrk"、但没有发现任何有用的东西。 因此、我恐怕目前还没有什么可以做的。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的详细回答。 我也无法在 LMX8410_wrk 中找到有用的内容。

    无论如何、我相信您已经做得最好、非常感谢您的努力以及您的响应能力。

    如果您有任何有关该产品的新闻、请随时联系我。

    祝你度过美好的一天!

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    没问题。 我现在要关闭这个线程、 如果有任何更新、我将返回给您。  祝你度过美好的一天!

    此致、

    Hao