This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自供电无线电流互感器的 MCU 选择

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R, CC2642R, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/809939/choice-of-mcu-for-a-self-powered-wireless-current-transformer

主题中讨论的其他器件:CC1310CC1312RCC2642RCC2640R2F

大家好、

我已被分配一个项目来开发一个自供电无线电流互感器。

许多低电平节点测量流经电流互感器的电流、然后将信息发送给主器件。

要求如下:

整个系统的电源从电流互感器的次级侧提取、因此 MCU 必须尽可能降低功耗。

具有集成射频模块(以进一步降低功耗)

我最初选择 CC1310、但我不确定这是否是我的应用的最佳选择。  

哪个 MCU/模块最适合我的应用?

志晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhi、

    您的距离要求是什么? 您是否考虑过2.4GHz? 这将降低传输电流消耗、并允许您使用更小的天线。

    CC1310、CC1312R、CC2640R2F 或 CC2642R 都是适合此应用的器件。 您可以利用传感器控制器以超低功耗方式处理实际电流测量。 请注意、CC1312R 和 CC2642R 提高了传感器控制器的功耗。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。 在工业环境下、所需的范围为10 - 20米。 2.4GHz 在干扰条件下能否正常工作? 从器件的逻辑将相当简单、因此需要极低的处理功耗(MCU 应处于最低功耗模式或在大部分时间关断)。

    此致、

    Zhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhi、

    CC26xx 器件具有良好的阻断和选择性能、因此它们通常能够在干扰条件下很好地应对。 当然、干扰对您的系统的具体影响取决于许多不同的因素、因此我建议您在应用程序运行的实际环境中进行一些测试。 您还可以实施跳频或使用 BLE 来缓解干扰问题。

    此致、
    Fredrik