This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 13GHz 时的 LMX2594平衡-非平衡变压器输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/809541/lmx2594-balun-output-at-13ghz

主题中讨论的其他器件:LMX2594

我在设计中包含了 LMX2594 Synt。

我想通过获取两个 LMX2594射频输出来实现平衡-非平衡变压器(附 pdf)、并实现将提供大约7dBm 输出功率而不是2dBm @ 13GHz 的单端输出

我考虑使用平衡-非平衡变压器、因为我害怕使用电感器解决方案的上拉电阻、因为可能会降低50欧姆阻抗(根据 LMX2594数据表)(是否有1n 个电感器适合13GHz、如果有、您可以推荐?)

问题是数据表中没有提到这种解决方案,因此我想知道它是否可行/推荐吗? 如果是、您能否为此类解决方案提供一些典型的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arye、

    我没有看到随附的任何 pdf。 理论上、如果您使用无损不匹配的无损不平衡变压器、则输出只能增加3dB。

    使用电感器理论上可以将输出摆幅提高2倍、从而使输出功率增加6dB、但它存在匹配问题、因此我们建议使用3dB 衰减器将回波损耗增加6dB、同时仍具有+3dB 输出功率。 但是、它要求电感器具有足够高的阻抗、以便在所需频率下用作射频扼流圈(或交流电流源)、并具有低损耗(小实际部件)、从而使其上的直流压降接近0。   

    如果您可以找到频率为13GHz (<3dB 插入损耗)的低损耗平衡-非平衡变压器、则使用它没有问题。 请注意、图18中的红色曲线是使用残桩调谐器获得的、以提高匹配度。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的快速响应、我很高兴使用包含3dB ATT 的电感器解决方案、但您是否有适用于13GHz 的特定匹配电感器的示例?

    您提到了足够高的阻抗、但例如、我需要找到具有什么 SRF 的1nF 电感器、它应该在13GHz 以上稳定1nF 是现成的器件吗?

    Tnx

    阿耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arye、

    LMX2594的所有者不记得他用于数据表的电感器的器件型号。 但有一个有关输出功率的文档: e2e.ti.com/.../High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdf

    理论上、您可能需要使用 SRF 接近13GHz 的电感器。

    此致、

    Hao