This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:用于 AFE7444 EVM 的 Arria 10开发板

Guru**** 2814165 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/809060/afe7444evm-arria-10-development-board-for-afe7444-evm

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

除 TSW14J57外、是否还有其他任何与 AFE7444EVM 兼容的 Arria 10 EVM?

与 TSW14J57的560引脚 FMC 连接器相比、我发现 EVM 只有400引脚 FMC 连接器。

是否有任何其他带560引脚 FMC 连接器的 Arria 10 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jefin、

     TSW14J57EVM 是 TI 目前唯一配备 Arria 10器件的电路板。 AFE7444EVM 将连接到 TSW14J56EVM、但它有一个 Arria V 器件。 我建议与 Altera 就此进行检查。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 TSW14J56EVM 具有 FMC 连接器,这是否意味着 AFE7444EVM 也可以与 Arria 10 SOC 开发板连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的