This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:DIS 偏移校正

Guru**** 2928120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/807469/adc32rf80-dis-offset-corr

器件型号:ADC32RF80

我们对 adc32rf80中的偏移校正器块有疑问。 当"DIS 偏移校正"位= 1时、如果该块被禁用(不被免费化)、在采样率为1/8的倍数的频率下、我们应该期望的谐波电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、此器件不提供 IL 发动机关闭时的特征数据。
    为了猜测杂散水平、下面的信息可能会有所帮助。
    以下观察结果是在另一个器件(AFE76xx)上完成的、该器件是 AFE32RF80的下一个版本。

    如果 IL 毛刺校正引擎冻结且温度偏离校准后的引擎、毛刺变化可能超过15dB。
    例如、在校准温度下观察到-93dBFS。 在另一个温度下、杂散水平增加至-84dBF。

    因此、在 ADC32RF80上、预计数据会更糟。

    如果可以找到 IL 发动机关闭时的数据、将在稍后更新。