This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:EVM 的中继器配置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920, AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1167469/afe7920evm-repeater-configuration-for-the-evm

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7920

您好!

我想知道是否可以在中继器配置中设置 AFE7920评估板模块、而无需 FPGA 板?

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zelijko、

    是的、AFE7920支持 JESD204内部回路。 基本上、RX ADC JESD204输出可通过内部连接路由到 TXDAC 路径的 JESD204输入。 您可以参阅 Latte 配置的配置5。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    非常感谢您的回复。

    鉴于可以在中继器模式下将 AFE7920EVM 板与 Latte CONFIG 5脚本一起使用、如果不是问题、我想问一些其他问题。

    目前、我正在构建的设置包括 AFE7920EVM 板、一个射频信号发生器(CW 源)、一个频谱分析仪和一个用于生成外部时钟基准的时钟发生器。  

    目前、设置中没有任何类型的 FPGA 来提供任何类型的数据信号、所有控制都应该通过 TI Latte 软件进行。

    我想使用来自射频源的2245MHz 信号(在 S 频带中)并将其发送到 AFE EVM 的 ADC、该 ADC 随后应将同一信号转发到 DAC、然后频谱分析仪会在此处记录频谱。  

    考虑到我提到的 S 频带中生成的信号的数字以及缺少的 FPGA、我是否需要在 Latte 软件的 CONFIG 5脚本中修改任何内容? 当前的默认配置5状态为:

    setupParams.fpgaRefClk = 245.76

    AFE.systemStatus.loadTrims = 1

    sysParams.FRef = 491.52

    sysParams.FadcRx = 2949.12

    sysParams.FadcFb = 2949.12

    sysParams.Fdac = 2949.12*3

    我特别关注 fpgaRefClk 和 Fref、因为我不确定应该使用什么值。 此外、我还有两个到 AFE EVM 的物理(SMA)连接、即从射频源和频谱分析仪。 作为第三个物理连接、此处是否还需要外部时钟参考、如果需要、是否为10MHz 参考?

    很抱歉、我的详细问题是、我是射频领域的新手、所以我想确保我没有做错。

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Željko、

    无需更新上述参数、因为此计时设置仍适用于您的用例。 为了接收和输出2245 MHz、您需要更改的一个参数是 Rx 和 Tx NCO。  sysParams.txNco0和 sysParams.RxNco0值应更新为接近2245 MHz 的值、例如可将其设置为2200。 进行此更改后、您现在应该能够将2245MHz 发送到 Rx 并在 Tx 侧输出2245MHz。  

    此致、

    David Chaparro