This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接收功率和 RCS 之间的比例方程

Guru**** 2473740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1171702/proportion-equation-between-receive-power-and-rcs

你(们)好 我把雷达方程混为一谈。

在雷达方程中、功率方程与以下公式相同

P_r = P_t * G_t * G_r *λ^2 *σ/((4π)^3 * R^4)

问题1.

让我猜 σ= 1、P_r = 10。 如果 σ= 10、则 P_r = 100??

功率单位为[W]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyun、

    是否可以以不同的方式重新表述您的问题? 我无法清楚地了解您提出的问题。

    如果您询问接收到的功率是否与 RCS 直接成正比、则是。  

    谢谢、此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

    我检查了办公室角落反射器的对数幅度。

    然后、我将对数转换为线性标度。 之后、我将其转换为 db 标度。

    我以 dB 刻度比较了 RCS:1和 RCS:8。 为了比较该 dB、我将 P_RCS:8 (dB)减去 P_RCS:1 (dB)。 结果为8.1 (dB)、这意味着 RCS:8比 RCS:1大8倍

    如果 RCS 和功率直接成比例、我的结果是对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyun、

    1) 1)您能解释一下从对数标度到线性标度、然后返回对数标度的转换吗?

    2) 2) RCS 表示为面积的单位。 您能否解释 RCS 的 dB 刻度背后的原因?

    2) 2)如果观察结果表明接收功率随着 RCS 的增加而增加、则表示观察结果正确。

    谢谢、此致、

    高斯基